This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5101A:关于PCM5101A的应用问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5101A, PCM5101, PCM5100A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/771776/pcm5101a-application-question-about-pcm5101a

部件号:PCM5101A
主题中讨论的其他部件: PCM5101PCM5100A

大家好,我是来自华南地区OEM团队的Gabriel Xu,很高兴见到您。

我的客户正在设计一个使用差分输出设备AK4385的新项目,我尝试用PCM5101A替换它。 (音频放大器为TPA3116)

我想知道:

  1. 当我们用单端输出取代差分输出设备时,应注意什么?
  2. 对于模拟输出电压,我们列出了Vrms*Vrms,我想知道“2.1 ”的含义吗?
  3. 我们是否有任何销售点可以向客户强调PCM5101?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gabriel:

    1.这主要取决于输出上的放大器想要使用它的哪种功能。  从技术上讲,您的输入量值正在发生变化。 如果使用5V电源,AK设备的输入为5.5Vpp,PCM510xA的输入电压大约为6Vpp。  放大器的一个输入将不会被使用,因此需要使用与正在使用的输入相匹配的阻抗进行端接。  请参阅以下内容:

    2.Vrms 是均方根电压,常用于功率计算。  在音频应用中,使用VRMS而不是VPP是相当普遍的。  2.1VRMS =~6Vpp。

    3. PCM510xA器件的最佳卖点是它具有集成PLL,这意味着可能不需要高频SCK I2S信号。  在某些应用中很难生成此信号。  输出也是'DirectPath',这意味着它以GND为中心,而不是像AK设备那样以2.5V为中心,尽管这在该应用中并不是很重要。  它还使用先进的 Δ-Σ 调制器体系结构,该体系结构使用噪声整形技术将所有DSM类型DAC固有的波段噪声输出移离音频波段。  AK设备建议使用第二阶有源滤波器来消减此噪音。  我们的设备只需要一个简单的一阶RC即可将噪音降低到可接受的水平。   

    如果您还需要更多信息,请随时通过电子邮件向我发送客户的具体信息。  

    谢谢!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul
    感谢您的评论,这对我推广我们的设备非常清楚,非常有帮助。
    我还想再次向您确认一些细节。 正如您所提到的,在3.3V AVDD下,PCM5100A的输出可达6Vpp,为什么它可以实现这一点,是因为我们将输出以GND为中心,而我们的设备可以从AVDD~(-AVDD)生成输出。 我对吗?
    这是一个非常酷的功能。
    关于匹配阻抗方法,您的意思是添加另一个1uF帽和2.2uF帽以将in(-)绑定到in(+)。 我对吗?
    提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gabriel:

    正确,设备通过充电泵生成自己的-3.3V电源。

    n ü 1µF用于匹配阻抗。 2.2nF只是输出的RC滤波器。

    谢谢!
    保罗