This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3113D2:调整电源大小

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3113D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/763200/tpa3113d2-sizing-the-power-supply

部件号:TPA3113D2

团队,  

我的客户正在为现在包含TPA3113D2的设计调整电源。 他们的问题是,驱动两 个24 VDC的8欧姆扬声器所需的最大功率是多少?  

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cecil:

    请参阅第9页TPA3113D2的数据表中的图11。 需要注意的一点是,散列线代表热限制区域,这表示可以获得最大瞬时输出功率。


    此致,
    Alix Wan。