This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1:GVDD为5至5.2V,而不是7V

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3112D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/761523/tpa3112d1-gvdd-is-5-to-5-2v-instead-of-7v

部件号:TPA3112D1

音频团队,

我们其中一位使用TPA3112D1的客户发现GVDD与5.2 V的电压大约为5 V,而不是在多个单独的项目上预期的7 V。  AVCC在21 V下测量。 AVCC由PVCC通过100千欧电阻器供电,以避免高转换率。  PVCC为24 V

GVDD连接到PLIMIT (实际上是一个旋钮)的分压器,总电阻为10千欧。

您是否知道他们为什么会看到GVDD的电压更低?  它导致了不必要地触发PLIMIT的问题。

谢谢!

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Darren:
    请向我展示您的SCH吗? 您是否曾在TPA3112D2 EVM上重现此问题?
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Darren:
    考虑到我们正在离线通信,我要结束这个问题。 如果您有任何其他问题,请随时创建新帖子。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与其他论坛用户分享:问题与设备关闭有关,导致GVDD下降到5 V以下

    Darren