This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:TAS5751M

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/762844/tas5751m-tas5751m

部件号:TAS5751M
主题中讨论的其他部件: TAS5805

您好,

我的客户想知道是否有关于TAS5751M放大器和20Khz-~24kHz范围性能的任何信息?

它们的应用可能在某种程度上利用超声波TX,我们想看看这种放大器是否可行。

谢谢!

Soumya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Soumya,您好!

    如您所知,TAS5751支持48K采样率。 关于您对20kHz至24kHz音频性能的担忧,您能否进一步阐明哪种性能? 例如,频率响应的平坦度? THD+N性能?
    此外,正如您所知,LC装配工也会影响性能。 您的配置是什么?

    顺便说一句,我还建议您将TAS5805考虑在内,它可以支持96KHz采样率。 这可能是一个更好的选择。


    此致,
    Alix Wan。