This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:用于EMI的SPLP/M外部组件

Guru**** 2531360 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/762966/tlv320dac3101-splp-m-external-components-for-emi

部件号:TLV320DAC3101

您好,团队,

我的客户正在使用TLV320DAC3101,并且存在EMI噪音问题。 我可以提出一些问题吗?

-他们计划将电容器(0.1uF)添加到带有GND的输出中。 对此是否有任何顾虑?

- SPLP/M的外部部件可以增加多少负载?

-“www.ti.com/.../slaa581.pdf" ”是否适用于TLV320DAC3101?

此致,
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yone San,

    此设备的扬声器线路上的输出电容器没有最大值。 但是,有一些典型的滤波器解决方案可以接受值约为470pF的电容器。 因此,使用0.1uF电容器应该不是问题。

    您提到的应用程序报告适用于具有扬声器输出的所有设备。 它也可用于此设备。 此滤波器解决方案应显著降低EMI。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Luis,

    谢谢!!

    此致,
    Satoshi Yone