This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6404-Q1:FM调谐器干扰

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/771923/tpa6404-q1-interference-with-fm-tuner

部件号:TPA6404-Q1

您好,

最近,我们的FM灵敏度出现了问题,即调谐器无法在信号强度较低的情况下接收信号和生成音频。 尤其是频率90.8 MHz FM工作站。

 

根据我们的分析,我们发现来自音频放大器(TPA6404)的2.1 MHz切换频率正与调谐器的FM RF输入线路耦合,并且整体噪声基准增加。 因此,即使中等FM信号强度为25-30 dBuV (由FM信号发生器生成),我们也能听到扬声器输出的噪音。

 

您是否可以建议我们过滤掉FM RF输入路径上的噪音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您关闭TPA6404时,您是否还看到FM调节?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aniket:

    当我们转入离线状态时,我将关闭此主题。


    迪伦