This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:在自定义应用中将amp参数转换为寄存器

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5782M, TAS5825MEVM, TAS5782MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/763078/tas5825m-converting-amp-parameters-to-registers-in-custom-application

部件号:TAS5825M
主题中讨论的其他部件: TAS5782M,, TAS5782MEVM

尊敬的TI团队:

PPS3允许我通过EVM板生成参数特定寄存器值并将其上载到AMP。

为了构建解决方案(不需要EVM板),TI必须提供哪些设计框架和/或工具集:

a)允许将用户定义的放大器配置参数值上载到具有TAS5825放大器的制造板上,包括增益,输入选择,静音以及用于EQ调整的部分或全部二次滤波器转换设置;

b)其中一些参数值将被锁定为出厂预设值

同样的问题是关于TAS5782,我已经为其制造了一个带有STM32微控制器的原型板。

此致,

Jānis Irbe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janis,

    TAS5825M和TAS5782M的唯一官方软件是PPC3 (PurePath Path Console 3)。 如果要为系统集成生成标头文件,则需要连接TAS5825MEVM或TAS5782MEVM。

    请参阅下面我对您问题的其他评论。
    a)允许将用户定义的放大器配置参数值上载到具有TAS5825放大器的制造板上,包括增益,输入选择,静音以及用于EQ调整的部分或全部二次滤波器转换设置;
    [Andy]正如我前面所说,唯一可用的工具是PPC3。 调谐完成后,您可以生成包含所有问候的头文件,包括增益设置,EQ系数和其他设置。

    b)其中一些参数值将被锁定为出厂预设值
    [Andy]由于TAS5825M或TAS5782M没有内置闪存,因此在设备通电后,所有设置都必须通过i2c对TAS5825M或TAS5782M进行编程。

    Andy