This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1-Q1:输出电容器的稳定性

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/772220/tpa6211a1-q1-stability-against-output-capacitor

部件号:TPA6211A1-Q1

大家好,

我有一个关于此设备上GND之间输出电容器的稳定性的问题。 直到输出上的电容能够保持稳定?

谢谢!
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryo:

    从前面关于e2e的类似问题中,我们可以说,它至少在1uF以下是安全的: e2e.ti.com/.../1937952 193.7952万
    这是差分AB类放大器,不需要输出滤波器或输出耦合电容器。 您尝试使用此放大器驾驶什么?

    此外,还有PSPICE和TINA模型,因此您可以测试您的特定用例。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器