This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706C:播放音乐时,电脑无法调节音量

Guru**** 2826205 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/772178/pcm2706c-can-not-contorl-the-volume-level-by-the-computer-when-playing-the-music

部件号:PCM2706C

PCM2706C在I2S模式下工作,当我播放音乐时,无法通过桌面(Win7系统)右下拉条控制音量,

但使用音乐播放器上的音量控制栏时,我可以控制音量大小。

PCM2706C的工作方式是否如此? 谁能告诉我答案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我以前从未在PCM2706C设备上看到过此问题。 我怀疑这是Windows的问题,可能是您的音频配置问题。 您可以为Windows中的各个程序设置特定的音频输出硬件。 也许您的音乐播放器配置为使用USB-PCM2706C设备,而Windows默认为另一个设备?

    谢谢!
    保罗