This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:通电后的GPIO _CTRL_Register值

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/771822/tas5825m-gpio_ctrl_register-value-after-the-power-up

部件号:TAS5825M

您好,

根据TAS5825M数据表,如果将“0x01 reset_CTRL_Register”的RST_DIG_CORE位设置为“HIGH”,则会重置控制端口寄存器。
因此,即使在开机后TAS5825M未重置,所有寄存器是否都是默认值?
请告诉我"0x60 GPIO CTRL_Register "的GPIOx_OE位在通电后是否"低"。

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato:

    如TAS5825M数据表所述, “0x01 reset_CTRL_Register”的RST_DIG_CORE位为“HIGH”会将控制端口寄存器重置为其初始值。 因此 ,"0x60 GPIO控制寄存器"的GPIOx_OE位将在通电或重置寄存器后"低"。

    此外,建议在将TAS5825M设置为“实时”或“睡眠”模式之前重置寄存器。

    RDGS,

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Matthew San,

    感谢您的回复。

    我只是想确认一下,那么所有寄存器在通电后是否由于通电重置功能而始终为默认值?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato:

    正确。 PVDD/DVDD开机后,所有寄存器均为默认值。

    RDGS,
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Matthew San,

    感谢您的及时回复。

    我明白了。

    此致,
    加藤