This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:总组延迟

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC1106, TLV320AIC1110, AIC111, TLV320AIC3106, TLV320AIC3104, TLV320AIC3105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/770420/tlv320aic3106-total-group-delay

部件号:TLV320AIC3106
线程中讨论的其他部件:TLV320AIC1106,TLV320AIC1110AIC111TLV320AIC3104TLV320AIC3105

尊敬的支持团队:

DAC和ADC的器件块的总组延迟是多少FS?

请介绍一下以下器件的ADC和DAC。

TLV320AIC1106
TLV320AIC1110
AIC111

此致,
Hiroaki Masumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masumoto-san,

    我将研究AIC3106这是一个较新的设计,我们应该有这些数据。  

    关于其他... 这些设备都很旧(2000-2005年2005年左右发布)设计团队早已消失,设计文件已存档,我会看看是否可以找到一些信息,但我无法保证我能够找到。 对于这种旧设备,我们可能无法轻松找到信息。 这些设备仍在运行,以支持支持传统设计的客户,我建议使用我们最新的编解码器之一进行新设计。  


    此致,
    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松本山

    我发现了AIC1103的以下图解, 它与AIC1106有着非常密切的关系。  我继续寻找其他人。  我期望不久就能对AIC3106作出答复

    此致,

    -Steve Wilson

    e2e.ti.com/.../TLV320AIC1103_5F00_GrpDelayColor.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilson-San,

    感谢您的回复。
    这是一款较旧的设备,但感谢您提供相关数据。

    我会将此内容告诉我的客户。

    TLV320AIC3106的总组延迟已找到数据表中描述的数值。
     - ADC 滤波器组延迟:17/FS(s)
     - DAC 滤波器组延迟: 21/FS(s)

    我建议我的客户使用新器件系列的TLV320AIC3104或TLV320AIC3105。

    此致,

    Hiroaki Masumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Masumoto-San,

    我认为TLV320AIC310x系列是一个非常好的选择。

    此致,
    -Steve Wilson