This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5342A+PBTL

Guru**** 2944960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/762866/tas5342a-pbtl

大家好!  您能告诉我INPUT_B在差分(2N) PBTL模式中需要PWM输入吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Qizhen,

    感谢您的参与。 我们需要解决这个问题。

    INPUT_B用于差动(2N) PBTL模式的PWM输入。 但是,非差分(1N) PBTL模式不需要它。

    此致,
    Robert Clifton