This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:PVDD电容器选择

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/763002/tas5805m-pvdd-capacitor-selection

部件号:TAS5805M
主题中讨论的其他部件:TAS5805

您好,,队

我们的客户想知道如何选择PVDD去耦电容器以及如何计算电容器的最小值。

谢谢,致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ella,

    对于TAS5805,请参阅数据表的第77页,其中包含以下说明:
    电源输入必须与一些大于22 μF的高质量,低ESL,低ESR电容器分离。 这些电容器将低频噪声旁路至接地平面。 μF高频去耦,请将1 µ 0.1 F或PVDD μF电容器放置在尽可能靠近器件引脚的位置。


    此外,对于功率大的低音扬声器,建议使用大于100uF的去耦帽,以获得更好的音质。

    BWT,用于COMOM D类去耦合盖分析的应用说明,供您参考: www.ti.com/.../slyt199.pdf

    此致,
    Alix Wan。