This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2016D2:放大器输出变化而不改变增益

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2017D2, TPA2016D2, TPA2012D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/771305/tpa2016d2-amplifier-output-varies-without-changing-the-gain

部件号:TPA2016D2
主题中讨论的其他部件:TPA2017D2TPA2012D2

我们正在使用TPA2016 D类放大器进行其中一种设计。 它以5V供电,并连接到8欧姆1瓦负载。 AGC和限值级别关闭。 当重金属或摇滚音乐以全音量播放时,增益增加到大约22dB时,我们会遇到输出电平突然变化,然后逐渐增加,这种现象会重复出现。 我们尝试设置限幅值来克服这种影响,但没有看到太大的差异。 请您提出一个解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ujwal,您好!

    根据您的描述,限制器最有可能降低放大器增益,然后当源振幅减小时,增益返回到设定值。
    您是否也尝试禁用了限制器? 注册地址6,位7。
    您可以使用该器件的限幅器,压缩比和其他功能来增加低振幅信号和限制更大的信号;这基本上就是AGC/DRC的用途。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:
    是,限制器和AGC已禁用。 即使这样,我也会遇到输出电平的波动,而不会改变增益电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ujwal,您好!

    正如您从TPA2017D2数据表(与TPA2016D2相同,但硬件控制)中所看到的那样,即使禁用了功能,曲线顶部仍存在一些非线性。

    如果您不需要这些功能,最好更换设备。 虽然您可能已经知道,如果没有这些功能,并且音频和增益过高,则会出现剪辑失真,而不是电平波动。

    对于AMP有什么要求? 我假设您需要模拟输入和D类放大器。 您需要I2C控制还是硬件控制正常? TPA2012D2是一种更简单的解决方案。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器