This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1654:将mc3.3079万更换为OPA 1654

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1654

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/771872/opa1654-replace-mc33079-with-opa-1654

部件号:OPA1654

你(们)好

我需要用TI opa1654 声卡加上JFET运算放大器替换我的预取样本n.2 mc3.3079万

有可能吗?

其他视象?

音频等级深棕色或其他...

也许是新的opa1689?

谢谢

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    我仔细比较了MC3.3079万和OPA1654的电气规格。 OPA1654 可 直接安装 在MC3.3079万应用程序中。 OPA1654 是较新的设计JFET输入运算放大器 ,具有 较高的性能;特别是输入偏置电流, 总谐波失真+ 噪声 和功耗。OPA1654仅提供14引脚表面安装封装,而MC3.3079万也提供 较旧的14引脚DIP封装。 请检查以确保您的应用程序可以容纳表面安装软件包。

    遗憾的是,OPA1689尚未提供。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程