This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TLV320AIC3204:CC8530耳机DK下放套件(麦克风输入一个主控,声音发送到三个从板)

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8530, TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/762437/webench-tools-tlv320aic3204-cc8530-headset-dk-devolopemnt-kit-mic-input-one-master-sound-sent-to-three-slave-board

部件号:TLV320AIC3204
主题中讨论的其他部件:CC8530

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我们的项目是设置一个主板(麦克风输入,I2S至CC8530),设置三个主板(CC8530至输出耳机),工作良好,听清,

但我有一个问题,我希望主板也能听到MIC声音,PurePath无线命令器找不到参数,我不知道如何设置为TLV320AIC3204

希望您能回复!

  

查林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charlin,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注!

    我不熟悉PurePath无线指挥官接口,但从编解码器的角度来看,只要编解码器允许Micbias打开麦克风,就可以从连接到输入插孔的麦克风捕获音频。 为此,您需要将编解码器的内部寄存器配置为开启微偏,并设置输入PGA增益以将麦克风信号调整到适当的级别。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师