This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:如何将PCM2912A&#39配置为默认最大输出音量?

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/761216/pcm2912a-how-can-we-configure-the-pcm2912a-s-to-max-output-volume-in-default

部件号:PCM2912A

您好,先生:

通过内置UAC驱动程序, 我们是否可以 将PCM2912A配置为 默认的最大输出量?

谢谢,此致,

陈耀恩
2019年09月01日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne,

    从PCM2912A的角度来看,无法配置默认卷值,它由主机设备确定。 我不知道UAC驱动程序是否可以配置为具有给定的默认卷设置,这是应该直接在主机设备上验证的设置。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认,Diego...Wayne Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Diego,

    此外,PCM2912A器件的默认设置出厂时是否可编程? 或者,我们是否可以为 客户提供软件工具来修补它?

    谢谢, 此致,

    陈耀恩
    2019年11月01日   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne,

    很遗憾,无法对PCM2912A的默认出厂设置进行重新编程。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,Diego ...Wayne Chen