This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:PurePath Studio GDE (图形开发环境5.95)安装问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3268, PCM3070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/761357/tlv320aic3268-purepath-studio-gde-graphical-development-environment-v-5-95-install-issue

部件号:TLV320AIC3268
主题中讨论的其它部件: PCM3070

你好


我的客户想要安装PurePath Studio GDE (图形开发环境5.95)工具以测试TLV320AIC3268。


但是,在安装过程中,将显示以下消息,安装将不再继续。


几个月前我已经安装了PurePath Studio GDE (5.95)。
但是,今天,我尝试用我以前安装的文件再次安装它,但出现了与上面相同的消息。如何在没有上述消息的情况下安装程序?
您是否有安装PurePath Studio GDE (5.95)所需的计算机设置?
请帮帮我。

谢谢你

此致

来自Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anthony,

    现时缴费灵的最低安装要求并不复杂,请参阅下文。

    • 700 MHz PC
    • 512 MB 内存
    • Windows 2000 SP4或更高版本或
    • NET Framework 2.0 (建议使用SP1)
    • 1024x768显示分辨率,16位色
    • USB端口
    • 操作系统:Windows XP SP1或更高版本

    您收到的消息并不常见,但似乎向导无法读取安装程序,这表明可能存在文件损坏或权限问题。 如果您使用的是以前为您工作的安装程序,我认为该问题与文件损坏无关,但您可以尝试再次下载安装文件。 是否已尝试以管理员身份在兼容模式下运行安装程序?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我遇到了同样的问题。 以管理员身份运行和兼容性模式不起作用。 pcm3070的版本安装正常,但便携式音频版本似乎已损坏。
    此致,
    丰富
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rich,

    是否尝试再次下载安装程序? 我们已经遇到一些问题,其中网络问题可能会在下载时损坏安装程序。 如果不起作用,我可以发送安装程序的工作版本,为此,请通过e2e友情请求与我联系,并向我发送您的电子邮件地址。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将它下载到了另一个网络上,它在那里工作正常,所以我只是将文件复制到我要安装的计算机上。  这次安装了。 谢谢!

    丰富