This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:TLV320AIC3204与TPA3113D2PWPR连接,音频弹出问题

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/761683/tlv320aic3204-tlv320aic3204-interfacing-with-tpa3113d2pwpr-audio-pop-issue

部件号:TLV320AIC3204

尊敬的支持团队:

我们在 设计中将TLV320AIC3204与TPA3113D2PWPR连接,并将LOL和Lor引脚连接到两 个TPA3113D2PWPR以进行立体声配置。 随附的是相同的原理图。  

我们在播放和停止音频剪辑时遇到了问题,我们在扬声器放大器的输出上看到了一个可在扬声器中听到的杂音。 请告诉我们,为了从我们的设计中消除这种杂音,需要对编解码器侧或放大器侧进行哪些更改。 我们从上一个月开始就在努力解决此问题,并在设计中尝试了以下选项:

1.已将C141的值更改为1uF以消除嘶嘶声。

2.将C159和C160的状态更改为不填充。

3.将R221和R222的值更改为0E,以查看是否有任何改进。

4.将编解码器的位时钟从48kHz更改为44.1kHz。

5.在C142 (AVDD电源)上增加了10K下拉电阻。

6.已隔离扬声器放大器并在音频编解码器上观察到,但仍存在杂音。

7.已从软件中更改增益设置,并已尝试,但仍可听到杂音。

所附的原理图是当编解码器空闲时以及在编解码器上完成回放时寄存器转储。

如果您有任何工作设计将 TLV320AIC3204与TPA3113D2PWPR连接在一起,请帮助您共享相同的设计。 此外,请告知我们是否可以修改软件以消除此杂音。

此致,

Khemraj

+91-7737690749

e2e.ti.com/.../register_5F00_dump_5F00_idle.txte2e.ti.com/.../register_5F00_dump_5F00_playback.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Khemraj,

    我将查看编解码器的配置,看看是否有可用于删除POP的内容。 但是,我想知道您是否尝试将放大器与编解码器隔离,并使用不同的源来确定是否在编解码器端实际生成了PoP问题。

    编解码器的线路输出没有Pop收费操作,但驱动程序的Pop应该不是一个大问题。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Diego,

    感谢您的回复。 我们已隔离音频编解码器并将扬声器直接连接到线路输出针脚,但仍然存在杂音。 但是,当我们启用音频播放时,我们可以看到线路输出引脚上的电压电平突然涌入,这似乎导致了杂音。

    请告诉我们如何减少输入引脚的浪涌。 下面是我们在交流耦合设置中播放和停止文件时在示波器中获得的波形。

    非常感谢您对此问题的立即回复。

    此致,

    Khemraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Khemraj,

    感谢您提供更多信息。 正如我所提到的,线路输出没有像耳机输出一样的杂音减少机制。 为了将pop对编解码器线路输出的影响降至最低,我们建议在为驱动程序通电时遵循特定的寄存器写入顺序。 我们建议为DAC和线路驱动器通电,取消驱动器的静音,最后取消DAC的静音。 这样,从静音到所需级别的更改将以软过渡为避风港,这应可最大程度地减少流行效应。 您现在使用的顺序是什么? 对于系统级解决方案,我们建议将连接到线路输出的放大器保持静音,直到编解码器线路输出完全打开。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师