This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA321:由于蓝牙EMI导致部件替换搜索。

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA321, OPA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/771642/tpa321-part-substitution-search-due-to-bluetooth-emi

部件号:TPA321
主题中讨论的其他部件: OPA188

正在寻找更换TPA321音频放大器。  放大器和整流器吸收了蓝牙EMI,导致音频噪声。   

应用-医疗设备-

  • 8欧姆单声道或立体声耳机。
  • 0 db至120dB范围(高达250mW)
  • 正在查找具有EMIRR技术的零件
  • 表面安装

  • 其它注意事项: 关机时能耗极低
  • 更喜欢以5V工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Joshua,

    也许精确运算放大器在EMIRR方面更合适。
    OPA188可以是一个选项。 关于这一问题,还有一些文件: www.ti.com/.../sboa128a.pdf

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器