This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:TLV320AIC3254卷问题

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/771268/tlv320aic3254-tlv320aic3254-volume-issue

部件号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他部件: CC3200

询问TLV320AIC3254卷。

我们已购买TI音频助推器包,并且正在进行该项目。

硬件配置包括CC3200,TLV320AIC3254编解码器,麦克风和一块板上的电池。

在CC3200 SDK示例中,如果您在参考WiFi音频应用程序时将声音大小设置为MAX (最大),则音量非常小。

WiFi音频应用程序似乎具有基于耳麦的寄存器设置。 您能告诉我如何设置板载麦克风的寄存器吗?

我在使用音频编解码器方面经验很少。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David,

    我不熟悉Wifi音频应用程序,但从编解码器角度来看,可以更改输入PGA增益。 您能否分享有关设置音量增益的参考的更多详细信息,以便我查看编解码器的寄存器是否已正确设置?  

    如果您有办法直接写入编解码器的寄存器,我可以指向增益寄存器以调整麦克风增益。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师