This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.8511万:LM4.8511万's调节器输出电压(PV1)电平影响静态电流?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/771335/lm48511-lm48511-s-regulator-output-voltage-pv1-level-affects-the-quiescent-current

部件号:LM4.8511万

调节器输出电压(PV1)电平是否会影响静态电流?

更高的输出=更高 的静态电流???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mototw,

    静态电流取决于VDD和PV1之间的差值。
    此信息在8.2 .2.12 一节的数据表 中提供。 虽然没有提供电流测量值,但每个电压差都有多个不同的值。

    对于静态电流 水平,您可以查看电气特性表。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器