This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104是否可以输出左右通道的单端信号?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, DRV632, OPA1678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/761284/tlv320aic3104-does-tlv320aic3104-can-output-single-end-signal-with-left-and-right-channels

部件号:TLV320AIC3104
主题中讨论的其他部件: DRV632OPA1678

TLV320AIC3104是否可以输出左右通道的单端信号? 我可以按 如下方式找到左右通道连接的差分输出信号,但无法找到 左右通道连接的单端输出信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amelie,

    以下任何输出都可以是单端输出:HPLOUT,HPROUT,HPLCOM,HPRCOM。

    AIC3104的输出路由非常灵活,这四个输出中的任何一个也可以是左输出或右输出。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    感谢你的帮助。 左侧LMO/左 侧LOP/右侧LMO/右侧LOP怎么样?

    这四个针脚是否可以按以下三种方式连接?

    例如 更 改为 SE:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amelie,

    要清除左侧和右侧的LOP/M输出不是D类扬声器输出。 您显示的三个输出配置都是D类输出配置。 这些输出无需LC滤波器。 输出阻抗为10k,放大器为A/B类 主板上的LPF用于消除DAC中的任何带外噪音。
    我不确定我是否理解您的第二张图纸...您添加的电容器与您移除的电容器相同...?

    如果您需要SE输出,只需使用HPOUT。您可以使用HPOUTS获得4个单端输出。
    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Steve,

    感谢您的快速帮助。

    您是否意味着第1部分和第2部分的所有功率放大器 都是 AB?类 ,第1部分是SE,第2部分是差分连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie,

    您显然拥有数据表,因为您正在从中获取屏幕截图...请查看第一页:

    TLV320AIC3104上的所有输出均为A/B类。

    此致,

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Steve,

    感谢   您的回复。

    我们是否可以使用以下连接来实现SE而不是使用HP输出?

    或者,我们是否应该添加DRV632来将差分信号传输到信号结束信号,然后输出到T-BoX_R/ T-Boy_L?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amelie,

    您不想使用HPOUT的原因是什么?

    左右LOM输出不应在电容器之后直接接地。 他们需要一个电阻器,其电阻大致相当于T盒的输入电阻,但请注意,您将牺牲性能。
    最好使用HPRCOM/HPLCOM或使用运算放大器将差分转换为SE。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,
    TLV320的输出将连接到另一个AM/FM无线电和音频芯片,此芯片不支持HP信号输入或差分输入。
    我建议客户使用DRV632/INA165x将差速器转换为SE。 您是否有更好的推荐机会?
    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amelie,

    为什么AM/FM无线电芯片不支持SE HPOUT,而支持DRV632输出? OPA1678将是一款更经济高效的设备,您决定使用线路驱动器的原因是什么?

    此致,
    -Steve Wilson