请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPA3255 主题中讨论的其他部件:TINA-TI,
工具/软件:TINA-TI或Spice模型
您好,
我想在公司的新设计中使用TPA3255,为安全行业生产高功耗低频输出天线。
然后,这些天线将为某些无线设备供电,这些设备随后可以与系统进行通信。 很遗憾,我不能说更多了...
我想在传统的A/B类设计上使用此D类放大器,但是线圈阻抗不是标准扬声器的阻抗。
我一直在搜索SPICE模型,以便我可以使用值来检查如何优化LC滤波器部分。
我看了应用说明,但它只提到标准扬声器,而不是任意加载...
输出为200Hz 正弦波,峰值电流为20A ,线圈的阻抗如下:
电感(在1000 Hz频率下测量) 1.5 mH
电阻(直流测量) 0.5 欧姆
此致
丹尼尔