This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.8511万:LM4.8511万可以驱动8Ω 1.5W扬声器?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/771231/lm48511-lm48511-can-drive-8-1-5w-speaker

部件号:LM4.8511万

您好,Tier,

   请帮助您检查LM4.8511万是否可以驱动8Ω 1.5W扬声器,以及如何设置LM4.8511万,TKS的参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry:

    数据表指定LM4.8511万在由5V供电时,在1 % THD+N时可输出3W至8欧姆负载。
    LM4.8511万是一个模拟输入放大器和硬件控制;您需要什么参数? 您可以使用典型应用电路中推荐的组件值, 如果要选择不同的组件值,还可以查看8.2 2部分。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器