This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:无法通过PurePath控制台连接到TAS5825MEVM

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM, TAS5825M, TAS5756MDCAEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/769470/tas5825mevm-cannot-connect-to-tas5825mevm-through-purepath-console

部件号:TAS5825MEVM
主题中讨论的其他部件: TAS5825MTAS5756MDCAEVM

您好,

我刚刚开始使用TAS5825MEVM和PurePath控制台主板。

我可以连接(窗口左下角TAS5825M旁边显示'connected'(已连接)和绿点),但当我尝试运行硬件检查时失败。  

请参阅下面的屏幕截图。

如何使其工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定屏幕截图是否实际附加:
    但我看到以下情况:

    下载成功-勾选
    硬件ID不正确(琥珀色!)
    无法检测到声卡(红色x)
    声卡的默认采样频率不正确(红色x)
    无法录制音频(红色x)
    无法播放音频(红色x)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    作为一个相关问题,我无法调整USB音频采样率-虽然USB-AudioEVM出现在设备管理器中,但它在控制面板中不显示为音频设备。 我使用的是Win-7 64位。 有什么建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您现在使用的是PPCMB的哪个版本?

    您能否在PPCMB上看到屏幕截图所示的标签"AIP0006G"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    主板版本为AIP006G

    此致

    伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后,卸载并重新安装7次后,我 能够正确看到声音设备,它现在通过系统检查,但仍在PurePath控制台中报告不正确的设备ID。  这是我需要关注的问题吗?

    为了实现这一功能,我不仅必须卸载PurePath控制台软件,而且还要删除ProgramFiles和ProgramFiles (x86)中的所有Texas Instrument目录。  然后做了一个干净的等分,它开始工作。

    我尚未尝试任何音频控制或处理,但至少现在它已连接并通过硬件测试(除上述设备ID外)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ian:

    否。您可以忽略不正确的设备ID警告。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我仍在等待批准,这些文件让我能够测试我的第二个放大器选择TAS5756。  我在上周早些时候提交了请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几乎没有理由选择TAS5756而不选择TAS5825M,它是一款较旧的设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这里有一个很大的-价格!! 1.95美元 (TAS5756)与TAS5825的2.64美元 相比较,当每个装置需要两个时,这都增加了整体产品成本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ian:

    TAS5.5756万MDCAEVM与PurePath Console 2 (PPC2)配合使用。  我看到您已经可以访问PPC1,PPC2和PPC3。  

    按照以下幻灯片查找PPC2安装程序。

    e2e.ti.com/.../How-to-Find-PPC2-Installer_5F00_e2e.pdf

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    TAS5756是否不能与PPC3一起使用?

    我是否需要针对PC2的TAS5756应用程序(与针对PPC3的TAS5825应用程序相同)?

    是否可以在同一台PC上同时运行/安装PPC2和PPC3?

    此致,

    Ian Harvey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ian:

    请参阅下面我的评论。
    TAS5756是否不能与PPC3一起使用?
    [Andy]:不能,TAS5756MDCAEVM无法与PPC3一起使用。 唯一的官方GUI是PPC2。

    我是否需要针对PC2的TAS5756应用程序(与针对PPC3的TAS5825应用程序相同)?
    [Andy]否。安装PPC2时将安装一些应用程序。

    是否可以在同一台PC上同时运行/安装PPC2和PPC3?
    [Andy]我的64位Win7笔记本电脑上都安装了,但它们不能同时运行。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Andy,

    我将加载PPC2并尝试一下。