This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC26:TLV320AIC26与Realtek ALC5628

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC26, TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/761020/tlv320aic26-tlv320aic26-vs-realtek-alc5628

部件号:TLV320AIC26
主题中讨论的其他部件: TLV320DAC3100LM4.945万

尊敬的TI:

我 想替换Realtek Alc5628,TLV320AIC26是正确的IC吗? 非常感谢。

ALC5628:I2S接口 .intergrated class-d. 功能块:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户,

    我认为TLV320DAC3100或LM4.945万会更好:

    TLV320DAC3100:


    LM4.945万:

    此致,

    Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢