This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2707C是否支持I2S输入和USB输出音频?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A, PCM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/760449/could-pcm2707c-support-i2s-input-and-usb-output-audio

线程中讨论的其它部件:PCM2707CPCM2912APCM2904

大家好,

PCM2707C是否支持 I2S输入和USB输出音频? 如果没有,是否有其它解决方案可以转换模拟或I2S输入和USB输出?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rocson,

    据我所知,我们的PCM产品没有这种功能。 您可以与一些嵌入式团队进行核实,因为这可能通过DSP实现。 我不知道有EP产品能够实现这一目的。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    明白了,感谢您的回复。

    顺便提一下,对于PCM2707C,USB只是输入,而I2S是输出,如SPEC ?中的图7应用程序块。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么PCM2912A呢? 是否适合此应用程序请求?
    它似乎有MIC输入和USB输出。

    www.ti.com/.../pcm2912a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PCM2912A具有USB输出和模拟麦克风输入,而不是您要求的I2S。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    感谢您的反馈。

    是的,实际上客户应用程序正在将模拟麦克风输入转换为USB接口输出,似乎PCM2912A完全适合?

    为什么要在我找到PCM2912A之前谈论I2S输入到USB输出,并考虑将一个ADC用于将MIC模拟输入添加到I2S,以及使用一个I2S到USB转换器。

    您能否帮助您再次确认并建议PCCM2912A在此处是否是TI最合适的解决方案? 是否有AEC-Q100设备?

    感谢你的帮助。

    Rocson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rocson,

    PCM2912A是非常合适的部件,因为它是唯一一款具有麦克风偏置,uPhone amp和输入PGA的USB编解码器...由于您提到客户有麦克风输入,这将是一款集成了大多数功能的好设备。 PCM2904将是唯一的其他器件,但它不支持麦克风输入,因为它为ADC接收线路输入。

    对于合格的Q100部件,遗憾的是,所有音频USB转换器产品组合都未通过认证,因此我们在该系列中没有AEC-Q100设备。

    此致,
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ravi:

    感谢您的回复。

    我已向您发送电子邮件,以了解有关此主题的更多详细讨论,请帮助您仔细检查。

    然后我会在这里关闭此标签。

    谢谢。