This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M处于TDM模式

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/768943/tas5805m-tas5805m-in-tdm-mode

部件号:TAS5805M
主题中讨论的其他部件:TAS5805

TAS5805,TDM模式32位是否可以支持16个通道(32位X 16个通道=512)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ray,

    我会让Alix帮您解答您的问题。 他现在正在休假,因此,他的回答可能会被推迟。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    如果输入采样率为48kHz, TAS5805M可支持16通道TDM,且每个TDM插槽可以为32位。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Andy,

    感谢您的回复!!

    我是否应该按如下所示设置以支持TDM模式(32位和16通道)?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    请参阅随附的文件了解更多设置详细信息。

    e2e.ti.com/.../TAS58xxTDM16-Configurations.pdf

    如果您有进一步的疑虑,请告知我们。

    此致,

    Alix Wan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我没有看到TAS5782支持512 SCLK,

    它是否与TAS5805M寄存器0x33和0x34相同? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ray,

    我想我们谈论的是TAS5805,对吗?
    是,TAS5782不支持512 FS,但附带的文件用于TAS58xx,而不用于TAS5782。 您能否解释更多以弥补误解?

    Regeards,
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复,

    TAS5805M问题已关闭,让我为TAS5782问题创建一个新论坛,谢谢!