This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:THD与频率曲线

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3251EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/761767/tpa3251-thd-vs-frequency-curve

部件号:TPA3251

大家好,

我使用TPA3251EVM并测试其THD与频率性能,但我的测试结果确实比数据表描述高,您能否帮助检查它是否正常? 谢谢。

PVDD=36V,SE输入,BTL,4欧姆负载,输出功率10W。

此致。

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wiky:
    我在您的测量设置中找不到明显的问题-我知道您是一个经验丰富的音频人员。 我要将此问题转发给我们的AE专家Justin,他在TPA32xx产品上。
    此致,
    郑少文