This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4222EVM:使用I2S串行端口接头中的BCK/LRCK

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM4222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/769881/pcm4222evm-using-bck-lrck-from-i2s-serial-port-header

部件号:PCM4222EVM
主题中讨论的其他部件: PCM4222
您好,
我们目前正在评估不同的高端音频ADC EVM,阅读 了此处 的PCM4222EVM指南http://www.ti.com/lit/ug/sbau124/sbau124.pdf后 ,我有点困惑EVM是否符合我们的需求。

上下文

我们正在使用具有  I2S接口的多通道USB音频接口www.minidsp.com/.../usbstreamer。
此接口仅在"主模式"下工作,因此通过I2S接头连接到它的芯片需要遵循MCK,BCK和LRCK上的时钟。
据我所知,PCM4222支持从模式,可通过将 SW3设置为“高”在2.7 Tm2音频串行端口(表8)指南中进行配置。
据我从原理图中了解 ,如果SM指示从模式,SN74ALVC245PW将忽略任何外部时钟源,这意味 着主时钟源开关SW6,如2.5 主时钟源表3中的,当SW3为HI时,它是不相关的。
据我所知,PCM4222不需要MCK,因为它不会从中产生BCK和LRCK。 在连接器J6上,MCK不会传递本应以另一种方式使用的缓冲区。

问题

这些假设是否正确:
  • 当从机/主机模式选择SW3为HI (从机)时,时钟选择SW6配置是否无关?
  • 是否只需要将BCK和LRCK连接到I2S管座?
感谢您提供有关此问题的任何信息,
拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raphael,

    PCM4222可以在主模式或从模式下配置。 就EVM而言,让我仔细检查一下EVM配置,并确认除了您发布的问题之外,是否可以以及如何在从属模式下配置该器件。 谢谢。

    此致,
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ravi:

    感谢您的参与。 您是否找到了一些时间来深入了解它?

    感谢您的支持,

    拉斐尔