请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPA3113D2 在PVCC为+12V的情况下,哪个PLIMIT电压输入将产生最大功率? 我知道,如果您将Pllimit连接到GVDD,您将获得最大功率,但这不是我想要的答案。 我用外部电压来控制PLIMIT,需要知道将达到最大功率的最小电压。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在PVCC为+12V的情况下,哪个PLIMIT电压输入将产生最大功率? 我知道,如果您将Pllimit连接到GVDD,您将获得最大功率,但这不是我想要的答案。 我用外部电压来控制PLIMIT,需要知道将达到最大功率的最小电压。