This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2310:+-10V电源,是否可以获得相同的性能?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/759548/pga2310--10v-power-supply-can-get-the-same-performace

部件号:PGA2310

你(们)好

  由于电源大小问题,我必须使用+-10V电源。 如果此设备具有相同的性能,如图2 THD与 振幅(V RMS )?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,liang ren,
    在±10V电源上,THD+N与振幅性能应类似。 输出摆幅将受电源电压降低的限制,因此我预计在使用±10V电源时,THD在6Vrms左右的输出下会增加。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    梁仁

    我们还没有从您那里赶回来,因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果您需要更多帮助,只需发布另一个回复即可