This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2-Q1:选择正确的功率放大器模块-类似模块

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3126D2, TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/769050/tpa3116d2-q1-choosing-correct-power-amplifier-module---similar-modules

部件号:TPA3116D2-Q1
主题中讨论的其他部件:TPA3126D2TPA3116D2

如果此帖子不合适,请删除它,但我需要一些帮助来选择正确的功率放大器。

所需经费如下:

  • 立体声功率放大器每通道高达50W
  • 负载:4-16欧姆

我主要是看TPA3116,因为它是常用的,但它并不是一个很好的选择理由。 说过下面列出的所有设备似乎都与我相似-也许有人可以说明一下它们的不同之处吗?

提前感谢您的参与,

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luke,

    您是否正在寻找汽车级音频放大器? 音频输入,模拟或数字是什么?

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    感谢您的回复。 输入将是来自前置放大器的模拟(所有这些IC都应该能够接受模拟输入,因为我选择了它作为滤波选项)。

    虽然我不是在寻找汽车级,但稳健性是理想的,因为我想将它用于PA系统应用(即驱动扬声器/机柜)。

    谢谢!

    此致

    卢克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luke,

    请看TPA3126D2。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    感谢您的回复! 简单地看一下,它看起来与TPA3116D2非常相似

    您是否知道参数有任何重大变化? 或者,如果TPA3126比TPA3116更好,请考虑哪些情况?

    谢谢,此致

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luke,

    TPA3126D2引脚对引脚兼容TPA3116D2。 基本上,它是TPA3116D2的性能升级。 与TPA3116D2相比,它具有更高效的90 mΩ MOSFET,并且具有极低的空闲电流。

    另一个重要的区别是TPA3126D2是一种垫式设备,这意味着它需要散热器来散热。 TPA3116D2是一款降压放大器,因此它使用PCB进行散热。


    Andy