This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2320:增益控制

Guru**** 2815015 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA2320, OPA4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/770760/pga2320-gain-control

部件号:PGA2320
主题中讨论的其他部件: OPA4192

您好吗? 我是Jimmy。

我不精通英语,我将通过Google Translator向您提出一个问题。

我正在使用PGA2320。 内容如下。

我将一个称为A的电路连接到一个通道,将一个称为B的电路连接到一个PGA2320输入。

输入0dBVrms,2KHz且PGA2320设置为0dB时,两个信号输出正常信号。

如果输入信号为-10dBVrms,2KHz和PGA2320更改为10dB,则输出-10dBVrms如同未执行增益控制一样

通过B电路的通道为0dBVrms,正常信号为输出。

获取PGA2320输入终端信号时,通过A通道的信号与通过B通道的信号是相同的,

A电路通常在信号关闭然后打开时进行控制。

问题的要点如何与相同的信号相似,一个通道是增益控制,一个通道不是增益控制?

使用PGA2320时有没有特别的注意事项?

电路A和电路B由一个同相放大器-> HPF->LPF组成。

不同之处在于运算放大器有一个通道:OPA4192,使用一个通道:AD4084-2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您问“如何为一个通道设置音量,而不是另一个通道设置音量”,这很简单—通过SPI加载的命令字是16位。 一个字节用于左通道,另一个字节用于右侧通道。 在每个字节中输入不同的值。

    如果这不是你所问的,我就不理解你的问题。