This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:未通电和复位时的I2C总线负载

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/761625/tas5731m-i2c-bus-loading-when-not-powered-and-in-reset

部件号:TAS5731M

我正在研究一种将TAS5731M与ODM一起使用的设计。 它们表示它们需要总线I2C总线隔离,因为我们计划关闭TAS5731M,同时维护其它IC的总线。 我以前从未使用过这个特定部件,但我非常怀疑它在重置/断电时不是高z。 没有电源时,如果设备在总线上是或不是高-z,并且复位和PDN都是低电平,有人能确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:
    在软件关闭模式下,I2C仍处于活动状态,因此SCL和SDA状态遵循I2C协议。 在硬件关闭模式下,I2C被禁用,SCL和SDA均为高Z,漏电极低。
    此致,
    郑少文