请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/768936/lm4946-having-issue-with-harmonics
部件号:LM4946你(们)好
如果我将1 kHz正弦信号从函数发生器发送到放大器(MONO_IN-至GND)的输入(MONO_IN+),并 使用频谱分析器分析免提扬声器上的声音,我可以看到1 kHz,2 kHz,3 kHz和4 kHz。 3KHz是可以理解的,因为 正弦信号形式的函数发生器并不总是完美的,会产生奇怪的谐波,但我无法判断2 kHz和4 kHz是如何出现的。
我在不同的放大器电路上使用了相同的功能发生器,电源和扬声器,这个问题就消失了。 这表明放大器(LM4946),其周围的电路或印刷电路板布线确实存在问题。
有人能引导我走向正确的方向吗? 我正在使用放大器数据表中建议的相同电路,我在自己的PCB中已经布置了该电路。 TI的开发板已经过时,因此我不能轻易地将PCB布线作为一个理由。