This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3245:可以将两个或多个TPA32XX并行放在PBTL中。

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/768940/tpa3245-is-possible-to-put-two-or-more-tpa32xx-in-pbtl-parallel

部件号:TPA3245

可以在PBTL 中并行放置两个或多个TPA32XX。 我知道可以使用同步化的多个设备,但我需要知道,如果我可以驱动一个小于1欧姆的扬声器,如果我们将两个或更多个单元并行放置。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们会先看一下,然后再回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francesc:

    我们曾经进行过测试,看看是否可以运行两个设备来为同一个扬声器提供支持。 很遗憾,我们得出结论认为您无法。 最大的问题是设备之间的平衡。 FET之间的细微变化(在原子尺度上)将导致其中一个FET占用大部分电流,从而损坏它们。

    答案这么长,您不能。

    此致,
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回答