This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV632EVM:使用收发器板

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV632EVM, INA1650, DRV632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/770419/drv632evm-usage-of-transceiver-board

部件号:DRV632EVM
主题中讨论的其他部件: INA1650DRV632

您好,

如果使用DRV632EVM作为收发器板,是否应将同轴接地连接至公共电源(DRV632EVM板上的GND)?
INA1650数据表中建议使用接地回路隔离电路,如下所示。
所以,请你给我你的建议吗?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加藤山

    我们的团队将研究这个问题。 我们会尽快提供答案。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,

    只要沿音频信号路径的GND相同,就可以将通用电缆连接到DRV632 GND。
    当电缆共用连接到不同的GND (如机箱)时,会发生接地回路。 但是,如果接收器侧有接地回路隔离电路,则也应该正常。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在使用电平转换器传输数据时,您需要降低电压,WiFi模块可与3.3 伏特和Arduino配合使用,具有5V PNR状态 TextNow VPN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nazim:

    您的评论是否与此线程相关? 请参阅上面的原始帖子 :e2e.ti.com/.../77.0419万

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan-San,

    感谢您的及时回复。

    我明白了。

    此致,
    加藤