This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:PCM2912A在系统&lt中出现故障;20 % 低电池模式但正常5V Vbus电压

Guru**** 2578795 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/761172/pcm2912a-pcm2912a-malfunction-in-system-20-low-battery-mode-but-normal-5v-vbus-voltage

部件号:PCM2912A

您好,先生:

我的客户在系统20 % 低电量模式下遇到PCM2912A故障问题,而5V总线 仍 处于调节状态。

在此情况下,VBUS为4.8V。 系统可以识别USB_CDC_D-/+上的PCM2912A UAC设备。 但是,PCM2912A没有模拟输出。

客户跟进PCM2912A的参考示意图。 音频架构通过UAC接口播放音乐流。  
使用UAC路径时,在 异常情况下扬声器播放音量显示为-1:  

扬声器音量异常


正常扬声器音量


您是否可以提供一些提示来识别此问题以及在正常工作条件下识别PCM2912A的过程?
我们可以根据需要通过电子邮件发送示意图。

谢谢,此致,

陈耀恩
2019年09月01日



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:
    PCM2912A应在额定5V下工作,但应在4.8V下工作,这比最低规格高得多。 我们将调查UAC抽象导致此问题的其他原因。

    请务必通过电子邮件发送SCH ...以及您认为与我们进一步调查问题相关的任何其他详细信息。 谢谢。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Ravi。 我刚刚通过电子邮件发送了客户的示意图...Wayne Chen