This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900C:是否可以禁用DAC (扬声器)

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2900C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/770678/pcm2900c-is-it-possible-to-disable-the-dac-speaker

部件号:PCM2900C

是否可以禁用DAC (扬声器)功能?

我只需要ADC (麦克风)。

如果我将PCM2900C上的麦克风板基座连接到Android智能电视,机柜扬声器将 无声音,声音呈现芯片的DAC输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Doge,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注!

    主机设备应该能够禁用此设备的回放功能,但默认情况下,无法从设备的角度禁用DAC。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师