This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102:驱动硬件IO针脚

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/760761/pcm5102-driving-the-hardware-io-pins

部件号:PCM5102

您好,

这是一个相当愚蠢的问题,但在驱动IO引脚(如XSMT,FLT,DEMP和FMT)时,是否需要在引脚和GND/+3.3V之间放置一个电阻器? 我组装了一个测试板,但它不起作用,所以我试图排除这样一个事实,即我的引脚直接从3.3V/GND驱动是罪魁祸首。

谢谢!

-已过

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ted,

    不需要-虽然可以方便地在GND和+3.3V上都有未填充的电阻器,但只填充一个。 这样,您可以在以后修改配置。

    对于PCM5102A,有几个常见问题需要检查:
    1. I2S输入是否有效? 如果使用4线模式,时钟配置必须在数据表的表10中,而不是用'_(2)'表示。 如果使用3线模式,时钟配置必须在表11中。
    2.如果您有一个有效的时钟,VNEG的电压是多少? 您是否在充油泵销上使用2.2uF?
    3. DAC输出是否有负载?

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    感谢您的回复!

    1.我使用的是3线模式,尽管我在设计中忽略了SCK引脚接地。 同时,我从该引脚向GND添加了跳线。 我无法验证即将进入的I2S的有效性,因为我当前没有访问范围的权限(但如果需要,我可以访问范围)。 我已经使用便宜的"Raspberry Pi Hat" PCM5102A版本测试了此设置,一切正常运行。

    2.我很确定我有一个有效的时钟,因为我确实看到VNEG引脚在I2S激活时跳到-3.25v,在线路空闲几秒钟后跳到0。 我确实在充油泵销上使用2.2uF盖。 是否有一个好方法来判断输入I2S在没有范围的情况下是否有效?

    3. DAC输出上有一对耳塞。 我看到输出电阻器和电流盖前后~10mV,而不管插入了什么。

    值得一提的是,我的设计将FLT,FMT和XSMT的电压提高到3.3V,输入数据是左对齐的@ 4.41万 kHz。

    谢谢!

    -已过

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ted,

    我认为这里的问题是您使用的是耳塞。 PCM5102A不是耳机驱动程序。 这可能令人惊讶,但耳机实际上有难以驱动的负载。 大多数电阻介于8和32欧姆之间。 如果您查看PCM5102A数据表,您将看到最小输出负载阻抗为1kohm! PCM5102A仅设计用于线路输出,用户可以添加自己的放大器来驱动耳机或扬声器。

    您应尝试使用示波器查看输出,以查看DAC是否工作,或将输出连接至放大器(或接收器)。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pete,

    虽然PCM5102A不适合驱动耳塞,但它确实可以正常工作:)。

    我把我的一个PCM5102AQ1焊接到我前面提到的便宜的分线板上,现在我从耳塞中获得了良好的音频。 我的假设是,我在原理图或布局中遗漏了一些基本的东西。

    我将在确定问题的实际原因后更新此线程:)。

    再次感谢您的所有帮助!

    -已过