This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 机电音频传感器驱动器

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2562, TPA2100P1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/769204/electromechanical-audio-transducer-driver

主题中讨论的其他部件:LM4.856万TAS2562TPA2100P1

我们能否将机电式音频传感器连接到音频放大器。

传感器的规格为  

额定电压                12 V峰值
工作电压范围     8 ~ 14 V峰值
额定电流(MAX)          55 mA
线圈电阻               120欧姆
最小SPL @ 10 CM (@ 1kHz)  85 dBA
共振频率         1000 - 1500 Hz

我们已将3.3V/5V连接到IC的电源电压

我正在寻找一款能够驱动这款音频传感器的音频放大器。

谢谢

此致

Subramani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们的团队将研究这个问题。 我们会尽快作出回应。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们对您的要求有一些建议:

    TPA2100
    LM4.856万
    TAS2562

    但是,我们在这方面进行了很多测试。 如果您可以共享传感器数据表和更多详细信息,我们可以提供更好的解决方案并进行一些测试。

    如果您有其他问题或意见,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,
    以下是我们需要驱动的电磁扬声器部件号


    AS0.2708万CO-WR-R
    AS0.4008万CO-WR-R
    3.WSP-5008-57

    此外,我们还需要驱动以下电容最大为1uF的压电扬声器

    APS2513S-T-R
    APS3008S-R

    是否有任何放大器可以驱动上面列出的压电和磁性扬声器


    我们可以为放大器提供3.3V/5V电压。 音频模拟输入由控制器的DAC提供。


    谢谢,此致,
    Sivasuryan先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Subramani,

    关于所有扬声器部件的问题,前三个感应扬声器(AS0.2708万CO-WR-R,AS0.4008万CO-WR-R,WSP-5008-57)可以使用我在前面的回答中建议的一些设备(LM4.856万,TAS2562)驱动。 它们都支持这种载荷。

    关于压电扬声器,您可以查看TPA2100P1或我们的压电扬声器驱动器产品组合中的器件( www.ti.com/.../products.html )。

    遗憾的是,由于所有扬声器之间的差异,您需要不同的驱动程序才能使用它们。 如果您使用的设备与我建议的设备不同,则可能存在错误行为,甚至可能会损坏扬声器。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.