This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:TPA6120A2音量控制

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2, PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/770077/tpa6120a2-tpa6120a2-volume-control

部件号:TPA6120A2
主题中讨论的其他部件: PCM5142

您好,我想安装一个50k电位计,以便能够更改TPA6120A2的音量,哪一个是最佳位置?
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gilles:

    您可以在输入端放置音频锥形,以调整输入信号的振幅;或者您也可以在反馈电阻器上放置电位计,与固定电阻器串联以进行"基"增益设置。
    在这两种情况下,由于电位计的变化,输入对之间可能存在阻抗不匹配。 这可能会导致弹出噪音,尽管此设备未针对弹出性能进行增强。
    另一个选项是添加上一级(运算放大器)并在此阶段应用增益调整。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ivan,好的,我在DAC pcm5142和AMP AOP之间安装了电位计,它工作得很好,谢谢
    此致
    吉尔