This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2034D1:放大率更高

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1, TPA2013D1, TPA2034D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/770182/tpa2034d1-greater-amplification

部件号:TPA2034D1
主题中讨论的其他部件:TPA2013D1,TPA2011D1

您好,

是否有放大器具有比2034D1更大的音频放大,但具有类似的功能(例如关闭等)

谢谢

Greig  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Greig:

    您需要多少输出功率? 您想要驱动的扬声器阻抗是多少?
    此外,您是否需要模拟输入或数字输入?

    您可以在我们的音频放大器产品组合中找到几个选项: www.ti.com/.../products.html
    有增压放大器,如TPA2013D1。 增压可通过较低的电源电压提供较高的输出功率。 此外,还有与TPA2034D1类似的放大器,但具有可调节增益,如TPA2011D1。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:
    我正在看一个带有模拟输入的4欧姆扬声器。 多少功率? 扬声器将在高噪音环境中使用。 电压范围为5-8伏。
    它将与对讲机PTT配合使用,因此需要关闭功能。
    谢谢
    Greig
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Greig,

    我认为TPA2011D1是一个不错的选择。 它的输出功率比TPA2034D1更高,并且具有相同的简单实施。 停机控制被称为TPA2011D1的启用,但由于它具有逻辑高电平,因此具有相同的功能。
    如果您有更具体的问题,请告知我们。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器