This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1875:差异"LM1875 (不带字母T)"LM1875T"

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1875

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/760816/lm1875-difference-lm1875-without-the-letter-t-lm1875t

部件号:LM1875
您好,我的供应商向我出售了这些集成的产品。 它们没有字母T,我无法在任何数据表中找到差异。 似乎没有T。
我想知道包装的屏幕印刷中是否有LM1875而不是LM1875T。

非常感谢!
此致 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lenoel,

    所有可订购的LM1875设备均为'LM1875T'。 它是带式包装。 请在本文档中查找包装信息:

    e2e.ti.com/.../To_2D00_220j.pdfBest此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您之前的回复,但我不理解您。 您附上的pdf是维数。 我想知道是否可以在没有书法的T字的情况下,把集成的T字从工厂里取出来。 如果是真的,我不想让扬声器面临风险。
    对不起我的英语,我正在使用翻译。

    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Leonel,
    如我在上文所述,'T'表示包装,可能不会显示在设备包装上。
    此致,
    郑少文