This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:ADC溢出标志

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/761149/tlv320aic34-adc-overflow-flag

部件号:TLV320AIC34

团队成员,您好!

我有一位客户正在寻找左侧和右侧ADC的TLV320AIC34 ADC溢出流标志的详细信息。 虽然客户可以推断这意味着您的电压高于模拟电压(?) 它将被设置。

1)     这是否意味着计数输出将饱和(满刻度)或将滚动?

2)     是否有任何关于如何处理溢出的推荐应用说明? (调整增益等)

谢谢!

Errol

现场应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Errol,

    这些不是剪辑指示器。 它们是数据溢出标志。假设数据被保存在缓冲区中,但WCLK突然停止运行。您的ADC将不断向该缓冲区中发送新值,但没有一个值被传输出去。 通常不需要这些寄存器。 但它们可以帮助解决问题,因为它们是"粘性"位。

    AIC34上没有剪辑指示器寄存器,
    1)它不会"滚动",只要交流组件高于1V峰值,它就会提供全刻度输出。 (除非输入当然是直流电压)
    2)过流位用于故障排除或诊断,对于音量控制问题,有AGC,但无ALC/limits。

    此致,
    -Steve Wilson