This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6017A2:是否必须终止未使用的输出

Guru**** 2652495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/761084/tpa6017a2-do-you-have-to-terminate-unused-outputs

部件号:TPA6017A2

如果输出未使用,此部件是否需要终止?

我有一个应用程序,有时我们只使用一个扬声器和一个音频通道。

我可以让它保持断开连接吗?

谢谢

戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Dave,

    如果不使用模拟输出(输出,输出),则可以保持浮动。

    不使用时,只有模拟输入必须连接至0.47uF电容器接地。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.