This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4190:SRC4190是否可以支持48K固定输出?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/759707/src4190-can-src4190-support-a-fixed-48k-output

部件号:SRC4190

您好,

请确认SRC4190是否可以支持48K固定输出以及如何支持?  输入数据速率需要支持44.1K到192K。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yue,

    我已要求负责此设备的同事查看您的问题,到期假日他已经外出,但下周早些时候会回复您。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Diego,谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yue:

    新年快乐!

    关于您感兴趣的应用程序,我想澄清几件事-

    -当您说固定48kHz输出时,您是否不知道您有可变采样率输入(44.1 至192kHz)并且您想要48kHz FS的固定输出?

    如果是,请告诉我您是要在主模式还是从模式下运行输入和输出端口吗?

    例如:如果要在从属模式下运行输出端口,可通过将LRCK设置为48kHz来实现固定的48kHz FS。

    请告诉我其他详细信息,我可以为您提供应用程序的完整配置。

    此致,
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ravi,
    感谢你们的回复,新年快乐!!!
    是的。输入是可变的,需要固定的输出。根据您的反馈,这是否意味着如果输出端口在从属模式下工作,就不会有问题? 据了解,SRC4190将被置于两个DSP的中间,以转换I2S的数据速率。 让我检查一下并回复给您。