This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:TLV320DAC3100EVM问题

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/760755/tlv320dac3100-tlv320dac3100evm-question

部件号:TLV320DAC3100

E2E论坛:  客户 拥有TLV320DAC3100EVM,需要将其连接到其SoC。  他们提出了以下问题:

 

感谢您提供TLV320DAC3100EVM,我想将其连接到我们的SoC,并想知道如何实现它?  EVM的底部有一些连接器,它们显示了I2S和I2C,我可以连接它们。

 

您是否知道该连接器是否有一个中断板,或者我是否更好地将电线焊接到测试点?  TAS1020是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Larry:

    遗憾的是,底部连接器没有接线板。
    连接外部SoC的方法是使用(或更换)测试点,尽管您需要从主板上拆下TAS1020B或切断此设备的轨迹。 一旦EVM板连接到USB,数字信号就会从TAS1020B中发出。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器